This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:芯片定期复位

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471552/tms320f2800137-periodic-reset-of-chip

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

目前我们在进行小批量验证的时候、有两个芯片在运行一段时间、重启后、芯片 IO 口会定期复位;调查后发现 NMI 重复复位、软件尚未配置该寄存器、不清楚是由什么原因造成的;目前芯片启动管脚处于上拉状态且在软件中初始化为 IO; 我们想要询问芯片重复复位的原因、希望得到响应。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    [quote userid="543426" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471552/tms320f2800137-periodic-reset-of-chip 经调查后、我们发现 NMI 重复复位、且软件尚未配置此寄存器、因此不清楚原因是什么;

    您在 NMI 标志寄存器中看到的值是什么? 不确定"软件尚未配置此寄存器"是什么意思? 您可以说明一下吗、因为这是状态寄存器、该状态寄存器不需要配置。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singh:

    感谢您的答复。 我的意思是、我们还没有对 NMI 寄存器执行任何操作。 下面是 NMI 寄存器的值。 异常寄存器位于0x7066和0x7067、值分别为0x0004和0x0003。 NMI 错误有四个触发源。 是否有任何方法可以找到特定源? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x7067是 ERRSTS 寄存器、反映组合的错误状态和 ERRORSTS 引脚状态。  0x7066 是正确的寄存器、值0x4表示存在不可纠正的错误。  

    通常、如果器件未正确通电、则会出现此错误、因此请进行相同的检查。  

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Singh:

    这似乎不是电源问题。 目前,我们已经确认了 电源,包括定时上电和断电,并没有发现任何问题。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查    MEMORY_ERROR_REGS 内的 UCERRFLG、UCCPUREADDR 和 FLUCERRSTATUS 寄存器的值。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查多次运行中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singh:

    多次运行后、MEMORY_ERROR_REGS 寄存器会读取以下值
    请帮助提供下一步骤的分析想法,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    现在、我们正在测试另一个也在 NMI 寄存器中报告故障的芯片。 从存储器错误寄存器读取数据时、我们发现其中的寄存器与上述异常芯片不同。 这对查找问题是否有帮助? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    很抱歉这么晚才回复。 这些相同的错误在这些器件中是否可以重复? 您是否还尝试将部件从非工作板更换为工作板以消除板的相关性?

    此致、

    Vivek Singh