This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:PMBUSTS 寄存器中的 PMBus 总线空闲

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489640/tms320f28p650dk-pmbus-bus-free-in-pmbusts-register

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

在开始新的传输之前、我检查总线空闲位。 但在数据表中将其标记为 RC [读清楚]。 我还会在传输结束时读取状态字段、以验证事务已完成。

RC 是否将总线自由设置为0?

顺序如下:

1.开始传输

2.为 EOM 读取 PMBUSTS

3.在下一个事务开始前读取 PMBUSTS 来验证总线是否空闲

步骤3始终失败。

我认为这是因为读检查 EOM。

这是预期行为吗?

我删除了总线空闲支票、以便开始新的事务、而传输工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakrishnan:

    是的、在不连续检查消息发送/接收是否完成的情况下读取 RC EOM 寄存器可清除状态。 相反、您可以尝试使用 while 循环轮询该位。

    此致、

    Aishwarya.