This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:如何将外设中断路由至 F29器件上的 CPU3

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481672/f29h850tu-how-to-route-a-peripheral-interrupt-to-cpu3-on-f29-device

部件号:F29H850TU
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

您能否指导我完成将外设中断路由到 CPU3所需的步骤?

 当 GPIO0上出现边沿时、我将设置 Input X-BAR 以导致 INTX。

GPIO 和 X-BAR 设置是使用 CPU1完成的、中断设置是使用 CPU3完成的、但我迄今为止未看到任何结果。

此致、Dmitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位专家目前在未来两周不在办公室。 请在他们返回之前等待回复。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dmitri:

    假设中断触发器使用 CPU1、中断 执行使用 CPU3、您可以使用 SysConfig 配置中断、并在 CPU3的应用程序代码开头启用 CPU 级别(使用"ENINT")和管道级别(Interrupt_enableGlobal ())中断。 您可以验证此信息是否符合 CPU3 PIPE 寄存器中的预期。 请参阅 IPC 示例、了解如何跨 CPU 配置和使用中断。  

    如果仍然没有看到任何结果、请确保正确触发中断(通过 CPU1)、然后一旦中断正常、请仔细检查允许中断传播到 CPU 的管道配置。  

    此致、

    Aishwarya.