This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:从 ADC 读取的通道数据值不正确

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488844/tms320f28384s-channel-data-value-incorrectly-read-from-adc

器件型号:TMS320F28384S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好!

外部 CLK 使用16MHz。
ADC 和 DAC 通过 SPI 通信连接。
如何设置与10 MHz 处的 ADC 和40 MHz 处的 DAC 的连接?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    在我看来、这些配置是可以接受的。 您能否分享有关问题及其出现的症状的更多信息? 您是否有机会了解过去讨论 ADC/DAC 与 SPI 通信的 E2E 主题以及示例 C2000WARE 示例?  

    此致、

    Aishwarya.