This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:FreeRTOS 版本

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488744/tms320f2800156-q1-freertos-version

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI:

F2800156使用的 FreeRTOS 版本是什么? 是否有任何尚未解决的已披露漏洞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    C2000Ware 具有 FreeRTOS 内核10.4.6版。

    中断是由 FreeRTOS 处理的、因此在 C2000端口中、中断将继续使用最后的任务堆栈。 为避免这种情况、您可以查看此 E2E 主题中链接的示例代码

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否存在任何尚未解决的已披露漏洞?

    例如 CWE-126等