This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C-56RSH

Guru**** 2597125 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484452/tms320f280049c-tms320f280049c-56rsh

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CSysConfig

工具与软件:

 文件:adc_ex1_soc_software.c
 标题:ADC 软件触发

我们目前在 LAUNCHXL-F280049C 板上使用示例代码(adc_ex1_soc_software.c)、该示例代码运行正常。
我们已设计出采用56RSH 封装的定制电路板、并通过调整系统配置来测试其中的相同代码。
遗憾的是、我们无法接收或读取任何 ADC 值、因为读数始终为零。

我们使用2.5V 的内部 Vref。 基于此、我怀疑控制器或编译器配置可能存在问题。

您能否提供您方面的任何更新或建议、以帮助解决此问题?

谢谢你。 我期待很快收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh:

    SysConfig 不支持此软件包。 它仅支持100个引脚。 因此、 请将 ADC INIT 用于所有 ADC 配置

    A0 A1 A2位于此56RSH 封装上、 但 A3则不在该封装。 您可以将其删除、也可以在代码中将 A3替换为 A4。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susmitha、 第一次只有它能捕获 ADC 值、之后它将值重置为0。
    那么、它的问题可能是什么呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh:

    您是否尝试实施了上述措施?

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Susmitha,我已经 初始化了 ADC_init ();根据您的建议。
    执行这些操作后、我第一次能够接收、之后它复位为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在 ADC 通道、SOC 配置等上向我发送代码吗?

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2210.ADC_5F00_Test.zip
    我已附上测试代码。
    我希望您能查看它。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh:

    我正在研究该线程。 我会尽快回复。

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh:

    您能否将原理图发送出去以供审阅?

    谢谢!

    Susmitha