This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809-Q1:ILLEGAL_ISR 是否会在欠压期间(即复位之前)执行?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488463/tms320f2809-q1-might-the-illegal_isr-execute-during-brownout-just-prior-to-reset

器件型号:TMS320F2809-Q1

工具与软件:

我几乎可以肯定 ILLEGAL_ISR 在掉电期间、也就是复位前执行、并且我很想了解这种掉电是否会(或完全)"导致"执行非法中断? TI 正在寻找一位能够放心回答这个问题的工程师。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许还有一些其他信息:

    (1)在 ILLEGAL_ISR 内部、我为特定 RAM 位置分配了一个唯一的值。

    (2)运行代码时、我引起一个足以复位 DSP 的压降(低于7V)。

    (3)复位后、RAM 包含唯一值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    停机可能会(或肯定地)"导致"执行非法中断

    没有明确的答案,如果 BOR 然后 ITRAP。 这取决于上述任何情况是否会导致 ITRAP。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 让我细化我的问题。 大功率下降是否会导致出现这些情况之一(并因此触发中断)? 我意识到这可能是一个难以回答的问题。