This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:ACIM FOC 开发入门

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489598/tms320f280025c-getting-started-with-acim-foc-development

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TIDM-02017C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 C2000团队:

我的交流感应电机具有以下规格:

  • 4200瓦
  • 3200 RPM
  • 3x32 Vrms
  • 102A (标称值)
  • CF:110Hz
  • 科斯菲:0.85

此电机包含两个温度传感器和一个64ppr 编码器。

我想开始为这款具有 FOC 控制的电机进行开发。 我认为最好从开发套件上运行的一些示例代码开始。

您可以推荐合适的硬件以便开始使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="625484" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489598/tms320f280025c-getting-started-with-acim-foc-development "]
    • 4200瓦
    • 3200 RPM
    • 3x32 Vrms
    [报价]

    这是低电压(~32V)但功率更高的电机、对吗? 我们没有如此高的可订购评估板。 可能是  以下 TIDM-02017 5kW、48V 牵引逆变器参考设计、但这款器件无法订购

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02017

    如果您可以使用较低功耗评估板进行评估、我建议使用 MCSDK 中的通用电机控制实验。

    https://www.ti.com/lit/spruj26

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_03_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab

    此致!

    Kevin