This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:i'm 尝试在 CCS 中创建 F28P55x 文件、但并未创建该文件。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488437/launchxl-f28p55x-i-m-trying-to-create-an-f28p55x-file-in-ccs-but-the-file-is-not-being-created

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具与软件:

这是 F28P55x 的文件创建屏幕。 但是、当您按下该文件时、"创建"按钮不会显示在下方。 随时间推移、它也会如下面所示弹出。

但是、如果我选择 另一个板并进行尝试、则"创建"按钮的显示方式与上述不同。

为什么不使用 F28P55x?

是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一点时间仔细看一下您的问题、我会在今天结束时得到回复。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt


    感谢您的帮助。

    我期待着你的进一步答复。


    祝你度过美好的一天

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    这可能与此已知问题有关: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12207

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、


    感谢你的帮助。
    我来试一下。
    再次感谢你。

    卢卡斯