This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:F28P65矢量问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482992/tms320f28p659dk-q1-f28p65-vector-issue

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我要求为客户提供服务。

1.对于28379、 数据表中显示的向量内容是什么?

对于28p65、默认向量的内容是什么?

3.对于这个闪存函数,如果有某种方法 强制退出这个函数,如果它卡在这个函数?

您能帮助检查一下这些问题吗? 谢谢!

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    感谢您发送编修。 请允许我花一些时间收集第1项和第2项所需的信息。  

    ,你能协助项目3吗?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    Fapi_checkFsmForReady()函数检查闪存状态机是否已完成擦除或编程操作。 您可以 在发出编程命令之前调用 ClearFSMStatus()函数吗?  

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwary:

    客户想知道:

    1. CPU 是否可能卡在{Rac4ForReady() Fapi_Check !=survia Fapi_Status_Fsm }中而无法退出?

    2. 如果有某种方法可以 强制退出此函数,如果它卡在该函数中 Fapi_Check ,sm267ForReady ()?

    谢谢!

    此致

    Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    这通常不应发生、它从  while 循环中退出。 用户是否尝试从同一个存储体进行读取和写入?

    否则、用户可以按照数据表中的规定实现超时。 请注意、如果 FSM 正忙、则用户下一个擦除或编程命令将失败。

    您是否尝试过 调用 ClearFSMStatus()函数?   

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    您能否提供问题1和2的更新?

    谢谢!  

    此致

    Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    我仍在与我们的内部团队核实。 我会在得到回复后立即通知您。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    您知道为什么客户需要此信息吗?

    此致、
    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    客户需要查看其代码、希望了解所有内存分配以避免风险。

    谢谢!

    此致

    Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    F28P65x 的地址0x003F FFC0中的向量是引导入口点。  

    此致、
    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    客户表示矢量的内容介绍不详细。 您能帮助检查矢量中包含的内容吗? RESET 命令也在此地址中吗?

    此致

    Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    这是 bootrom 入口点。  复位时、从 C28x 的第一次提取发生在 那里。  

    "重置命令"是什么意思?

    此致、

    Marlyn