This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:固件读取 GPIO 之前需要长时间延迟

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488646/tms320f28384d-long-delay-required-before-gpio-can-be-read-by-firmware

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

您好!

我们的一个客户遇到 MCU 已启动并启动其应用固件的问题。 应用固件需要读取 MCU 上的一组 ID 引脚 GPIO 以实现正确配置。 行为是、MCU 应用固件运行后、客户仍需要插入50ms 的延迟、然后才能读取 ID GPIO 并获取正确的结果。  

此外、如果 MCU 以安全模式启动、则在固件可以正确读取 ID GPIO 之前所需的延迟实际上为150ms。

这些长时间延迟是否有必要的原因?

GPIO 从外部驱动至正确的电平、并在应用固件启动之前处于正确的电平。

请告知我们这些延迟的原因是否已知。

谢谢!

——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人可以提供更新吗?

    谢谢!

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、您好!

    您能告诉我们如何在最后重现此问题吗? 我想他们应该不会遇到此延迟、可以通过计时器示例来验证。

    此致、

    Masoud