This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:Fapi_initializeAPI ()频率不匹配

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490425/tms320f280039c-q1-fapi_initializeapi-frequency-mismatch

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我要求为客户提供服务。 我的客户正在使用 F280039、并且 CPU 频率设置为120MHz。 但当他使用 Fapi_initializeAPI ()函数时,他错误地将第二个参数"u32HclkFrequency"写入100。

我查阅了闪存文件、并注意到"如果内部硬编码值与用户提供的值不匹配、即使初始化步骤仍然正常进行、也会向用户返回警告。" 我想知道、除了此警告之外、它是否会 对该代码的操作/使用带来额外的风险?

谢谢!

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita,

    如果这两个值不匹配、通常唯一的副作用是执行闪存操作所花费的时间会更长。 在极端情况下(如果设置得非常低或太高)、此不匹配可能会影响闪存操作的时序、并导致缺失或其他未定义的行为。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的回复! 客户还想知道 u32HclkFrequency 在这个 Fapi_initializeAPI ()函数中用于什么? 它是否用于闪存 API 频率配置?

    谢谢!

    此致

    Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita,

    它用于配置闪存时钟。

    此致!

    Alex