This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:在哪里可以获取 Tina-TI 模型"F28002x_int33'F28002x ADC 模型(带脚本)

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491233/tms320f280025c-q1-where-do-i-get-the-tina-ti-model-f28002x_int33-f28002x-adc-model-with-script

器件型号:TMS320F280025C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

我有 TINA-TI 版本- 9.3.200.277 SF-TI。   F28002x ADC spract6a 应用手册显示了 TMS320F28002x 的模型、其名称为 F28002x_int33、说明 F28002x ADC 输入模型
3.3V 的外部基准
12位分辨率
单端输入模式。   

这个模型在哪里/如何获得它。   正在进行新设计验证。  如果我可以修改 F28002x_int25或_ext、那也没关系。

我搜索了 TI 和交叉参考、但找不到_int33。  

谢谢你

Al Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lehman、

    应用手册中提供了指向材料的链接。

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!!  请求已回答。