This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:器件选择

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481726/tms320f280037c-part-selection

器件型号:TMS320F280037C

工具与软件:

 C2000系列的低端微控制器。

 

实际上、该微控制器的主要任务是读取数字和模拟输入、并将值放在 SPI 上、从 SPI 获取值、然后使用 I2C 将其输入到数字输出和 DAC 中、这是一项非常简单的工作

在未来,我们计划将此微控制器也用于数字电源(半桥或全桥, LLC 或推挽式)。

为此、我计划选择 64引脚版本的 www.ti.com/.../TMS320F280037C

 

我选择此 pn 的原因是:

成本

至少16个模拟通道

CLA

CLB

CANbus

内部振荡器

 

你认为这是一个很好的选择在寿命方面吗?

您是否有其他 PN、您认为它们可以满足我们的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    就寿命而言、您认为这是一个不错的选择吗?

    我确实认为这是一个长寿的好选择。 有关 TI 产品停产指南、请访问: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    虽然我无法对未来做出保证、但我们很多 MCU 已经有20多年的历史、而且没有 EOL 计划。 这款 MCU 只使用了几年、无疑具有很长的使用寿命。

    [quote userid="62727274" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481726/tms320f280037c-part-selection 您是否还有其他 PN 可以满足我们的需求?

    如果 CLA 和 CLB 是您的需求、那么我认为这是能够满足您需求的最低价 MCU。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于了解该用例的评估、您会建议使用什么 EVM? 您能确认这是最佳选择吗?  LAUNCHXL-F280039C 开发套件|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    我们的大多数数字电源参考设计实际上都将使用控制卡/子卡: https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD280039C

    我认为 查看 适用于您的特定应用的参考设计、然后选择与该参考设计配合使用的 EVM 将是一个很好的决定。

    此处列出了部分参考设计: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AeFT4KhX2UbZE8A5gTb91g__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

    只需在您的终端应用进行 google 搜索即可找到许多这样的网站。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您是否有关于在本产品中添加 IC 的指南?  

    我们想要添加 USB、以便将 MCU 连接到 PC、以进行应用配置和固件更新。 我已经研究了另一种具有集成 USB 的 C2000的可能性、但这种可能性不大、而且价格相当昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    此 MCU 没有对 USB 协议的硬件支持。

    UART 有硬件支持。 您需要一些 USB -> UART 转换器 IC、如下所示:https://ftdichip.com/products/ft232rl/

    您甚至可以使用类似这样的命令: https://www.adafruit.com/product/954

    您应在生产板上具有用于 UART 通信的引脚、这样就不会在每个板上都需要昂贵的 USB -> UART IC。  

    此致、

    Ben Collier