This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:如何使用 TMDSHVMTRINSPIN 和230V 交流电源运行 HVPMSMMTR?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491396/tmdshvmtrinspin-how-to-run-the-the-hvpmsmmtr-using-tmdshvmtrinspin-with-a-230v-ac-supply

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARE

工具与软件:

您好!

我们已购买  TMDSHVMTRINSPIN 开发板和  200V PMSM这应该与它兼容。 但是、对于来自壁式电源的230V AC 输入、整流输出约为313V DC、即使我们绕过 PFC、313 DC 总线电压也不适合200V PMSM。 我们现在有哪些选项来运行该电机?

如果我们使用额定值较低的外部直流电源、这是否也意味着重新编程(设计) PFC 开关信号?

谢谢
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="633649" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491396/tmdshvmtrinspin-how-to-run-the-the-hvpmsmmtr-using-tmdshvmtrinspin-with-a-230v-ac-supply "]如果我们使用额定值较低的外部直流电源、那么这是否意味着还要对 PFC 开关信号进行重新编程(设计)?[/QUOT]

    请查看以下指南

    下载并安装  controlSUITE http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE、然后在以下文件夹中找到硬件设计文件。  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg

    qsg_hw_hvmtr_r1p1.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs

    您也可以将直流电源连接到交流输入连接器、并旁路 PFC、如上述指南中所示。