This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:器件型号差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491494/tms320f28p659dk-q1-part-number-wise-difference

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28P650DK

工具与软件:

  TMS320F28P659DK 和 TMS320F28P650DK 器件之间的主要区别是什么? 在65x 中、当 x 为0 或9时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athira、

    65x 中的"X"表示鉴定类型。  "0"(TMS320F28P650DK)用于工业应用 、"9"(TMS320F28P659DK)用于汽车应用。

    此致、

    Joseph