This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:F280025 I2C 从器件 SDA 突然拉至低电平、然后在主机向 F280025 I2C 从器件发送命令期间 SCL 拉至高电平?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479417/tms320f280025-f280025-i2c-slave-sda-suddenly-pull-low-and-then-scl-pull-high-during-host-send-the-command-to-f280025-i2c-slave

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

尊敬的专家:  

我要求为我的客户提供服务。

PC 主机将地址0xB0+命令0x7F 发送到 I2C 从器件 F280025 (100kbps)、然后运行 I2C 从器件 F280025将 SDA 拉至低电平(标记为黄色)、I2C 接收到的 ISR 不触发(标记为蓝色)、也将 SCL 拉至高电平(标记为粉色)。
-1.客户不使用 FIFO、使用的 RX/TX 缓冲器
I2C 接收的 ISR 进行发送和接收。  
-2.这个问题可以通过电源循环来解决,但会随机发生。 您能给我们提供建议和解决方案吗?  

 e2e.ti.com/.../5611.New-Microsoft-PowerPoint-Presentation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    我们可以通过电话讨论此问题。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    此问题因客户的 EMI 干扰而被解决。 谢谢。