This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:f28p65x

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478531/tms320f28p659dk-q1-f28p65x

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

如何使用 OTA 功能配置引导模式 GPIO 引脚(预期的引导模式是通过闪存引导)?

注意:由于当前的硬件限制、无法通过硬件配置 GPIO 引脚。 电源复位后程序未运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 有一份应用报告 、介绍了 C2000器件使用现有引导模式进行软件控制的固件更新过程、无需通过硬件手动选择引导模式。 尽管该方法是为 F28004x 器件编写的、但可应用于任何 C2000器件。

    如果我对您的要求有误解、请告知我。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我几周没有回来、所以我会假设此问题已解决、并关闭该主题。

    此致!

    Matt