This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:正弦波信号负值的 ADC 采样

Guru**** 2815655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489995/tms320f28379d-adc-sampling-of-negative-values-of-sine-wave-signal

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我想以15dBm 的振幅对1MHz 的正弦波进行连续采样。 通过使用 ADC soc 示例、我可以对正弦波的正极部分进行采样、但对于正弦波的负极部分、我只得到0的输出。

如何使用 LaunchXL -TMS320F28379D 对正弦波信号的负值进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保仅向 ADC 引脚施加正电压。 如果您要测量负波形、通常需要在硬件中添加正偏移、然后在软件中进行调整。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何应用正失调电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则可以使用运算放大器电路来实现该目的。

    此致、

    Masoud