This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:如何了解 TRM 中的 ADC 同步

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491760/tms320f2800135-how-to-understand-adc-synchronous-in-trm

器件型号:TMS320F2800135

工具与软件:

嗨、专家

我在客户方面遇到了一些 ADC 问题、例如采样值 具有非常小或非常大的差值、否则 ADC 根本无法对正确的值进行采样。 如果发生这些情况、我始终建议客户遵循 TRM 中的11.13附加信息来同步 ADC 采样、大多数情况下、该问题都可以解决。

但在交流控制中的 PFC +风扇+压缩等某些条件下、很难 同步 ADC 采样、因为三种频率会根据不同的工作状态而变化。  

我的问题是:

  • 如果 ADC 内核完全 独立、为什么我们建议进行同步操作?
  • 我看到的与 ADC 相关的问题是否未同步?
  • 如果 ADC 不同步、唯一的副作用是 ADC 性能规格变低了?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    [报价 userid="521036" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491760/tms320f2800135-how-to-understand-adc-synchronous-in-trm "]如果 ADC 内核完全是 独立的、为什么我们建议采用同步操作?[/QUOT]

    即使 ADC 内核是独立的、对于需要精确时序对齐的应用(如电机控制、功率测量和多通道信号采集)、也建议进行同步操作。 关键原因包括实现一致的采样时间。 这确保所有 ADC 采样时刻完全相同、从而防止多通道系统中出现相位误差。 这 在三相电机控制等应用中非常重要、因为相位不匹配会影响控制精度。

    [quote userid="521036" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491760/tms320f2800135-how-to-understand-adc-synchronous-in-trm 我看到的与 ADC 有关的问题是否未同步?

    有。 如果 ADC 异步运行、小时钟不匹配可能会导致随时间推移而漂移、从而导致数据采集不一致。

    [报价 userid="521036" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491760/tms320f2800135-how-to-understand-adc-synchronous-in-trm ]]如果 ADC 未同步、唯一的副作用是 ADC 性能规格变低了?[/QUOT]

    不仅仅是性能和精度:同步不足会导致相位失准、影响整体系统精度。 在电机控制或基于反馈的应用中、不正确的 ADC 时序可能会导致不稳定或性能欠佳。 异步采样会导致各种干扰模式、影响信号完整性。 它导致 串扰和电感噪声。

    我希望这是明确的。

    谢谢!

    Susmitha