This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS 教育模块的概述

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491547/tms320f28335-tbouble-of-ccs-education-module

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

嗨、大家好!

我是这里的新手。 我  拥有320f28335的硕士学位。 我的 PROF 与我分享的教育模块是 wrated 版本 v4。 我在 PC 上尝试了更多,但它没有在 PC 上稳定运行。然后我 安装了版本9.2 ,它没有 tidcs 文件在 驱动器 C:.I 有一个问题,我必须为旧文件路径创建新文件。

我不知道我能做什么? 
你好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到关于类似问题也有另一个线程、因此我将关闭这个线程以维护一个线程。

    此致、

    Aishwarya.