This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:需要使用什么工具来对 MCU 进行编程?

Guru**** 2925920 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489096/tms320f28022-what-tool-to-use-to-program-the-mcu-please

器件型号:TMS320F28022
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好

尝试使用 XDS100v2和 XDS100v3对旧产品进行编程;将 MCU 与 UniFlash 一起使用、但它不工作、并不断返回到连接目标时的错误...、我想知道什么是对 MCU 进行出厂编程的最佳工具? UniFlash 是合适的器件吗?

此致!

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:  

    您能否提供您看到的错误消息的图像?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    感谢您的答复。

    我不允许在此处放置图像、但显示"Error connecting to the target:(error -1042@0xFFFFFF49)、调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.90.00040)"。

    每次发生该情况时、错误号都可能不同。

    闪存是否由于某种安全原因而被锁定? 这是一个老产品我们一直在销售,但最近,探测器- FlashPro 2000坏了,我们的制造商正在尝试一个替代.

    此致!

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "连接到目标时出错:(错误-1042@0xFFFFFF49)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.9.0.0.00040)".

    根据仿真器包版本、听起来您在使用的是旧版本的工具。  

    关于错误、请在下面文档中名为"仿真器报告了错误"的部分中进行详细说明:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    请尝试该文档中提及的建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki

    感谢您的答复。

    消息来自我们的制造商、我相信他们将 UniFlash 与 XDS100v2搭配使用。 我尝试了稍微不同的错误编号、但基本上两者都不起作用。

    此致!

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping、

    您能否提供您正在获取的错误消息/错误编号以进行比较?

    您是否还能提供您正在使用的 UniFlash 版本? 如果您不使用最新版本 v9.1.0、则可能值得尝试该版本。 (https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH)

    谢谢!

    Ricky