工具与软件:
您好!
我很好奇当比较寄存器设置为0时、F2837x 的 ePWM 模块(类型4)的行为如何、从而使 PWM 信号电平改变点(当计时器计数器寄存器与比较寄存器匹配时)与比较寄存器的"影子到活动"加载事件保持一致。
具体而言、我想知道是否像在案例1中那样、由于影子到活动加载操作、活动比较寄存器是否在下一个周期立即更新为0、从而导致 PWM 引脚状态同时发生变化。 或者、与第2种情况一样、实际 PWM 引脚操作是否额外延迟一个周期。

[摘要]
*我想知道比较寄存器的影子到活动加载操作的确切时间。
*当在 CTR AQCTLx [CAU=清除/ CAD=SET]条件下在影子模式下使用 CMPA 寄存器时、当 CMPA 寄存器值更改为0时、CMPA 寄存器的"影子到活动"加载操作如何与 CTR = CMPA 事件触发的 PWM 引脚操作交互?
谢谢。此致、
Sang-il