This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:替代推挽式变压器

Guru**** 2599305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491933/tidm-02002-alternative-push-pull-transformer

器件型号:TIDM-02002

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我想在 TI 设计文件上开发 CLLLC 谐振转换器。 但我在购买推挽式变压器时遇到问题、器件型号称为750317722。 交货周期要长得多。 我需要为我的项目提供 IT 应急电源。 您能告诉我此变压器的替代产品、适用于与 TI 设计文件兼容的栅极驱动器电路吗? 我将提供栅极驱动器电路的变压器的详细信息、如下所示

部件号:750317722
描述:推挽式变压器、320 μ H、SMD
匝数比:1:3.9
输入电压:5V
输出电压:19V
频率:500kHz
封装参考:7.14 x 6.73mm

此致、

TICSC