主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMS320F28379D
工具与软件:
您好!
我正在调试 RAM 中内核1和2中的几个程序。 我离开工作站一会儿、然后回想起 XDS 调试探针在两个内核上显示断开连接。 我已尝试对两个内核重新编程、但无法连接到器件。 收到一个错误2131。 JTAG 侧的 D4 LED 亮起、我可以看到 XDS 在设备管理器下获得 COM 端口。 D1、D9和 D10 LED 也亮起。 我还尝试使用 Uniflash 将闪烁程序编程到 core1、但仍然无法连接。 最后、我尝试了在下面的文章中所述的电路板处理器侧连接电源的过程、但电路板未达到电流限值。 2131错误发生在另一个板上。
关于连接电路板的任何其他建议。 我没有使用 CSM 密码。
谢谢。