This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:DSP

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491424/tms320f280049c-dsp

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

如何在同一位置解决多个错误? 请教授

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾从我们的某个 C2000Ware 示例开始? 如果不支持、我建议您使用正确的包含/器件支持文件路径。 您使用的是哪些 C2000Ware 和 CCS 版本?

    另外、能否将导致先构建中出现问题的代码行查出来? (例如、如果您注释掉特定行、项目是否正确构建且没有错误?)。 我们需要更多信息来缩小问题范围、因为错误代码非常通用。

    此致、

    Allison