This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28341:TMS320C2812

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491527/tms320c28341-tms320c2812

器件型号:TMS320C28341

工具与软件:

我正在尝试构建具有".dwcfa "指令的汇编文件。  我使用过 TMS320C2812系列和 编译器 v18.1.0.LTS。 生成时出现如下所示的错误。

 [E0002]无效的助记符规范.dwcfa

请为此提供一个解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有指令开始 .dw 与 Dwarf 调试信息相关。  对于最新文档、 请搜索 C28x 汇编工具手册 以获得标题为 符号调试指令的附录。  请注意这句话。

    这些指令并不是供汇编语言程序员使用的。

    指令 .dwcfa 不会出现。  对特定 Dwarf 调试指令的支持在10多年前结束。   

    [报价用户 id="646572" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491527/tms320c28341-tms320c2812 ]请给我提供报价

    我想不出一个解决方案。  这个汇编文件是如何包含旧的 Dwarf 调试指令的?

    谢谢。此致、

    -George.