This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:用于异步感应电机的 C2000 MotorControl_SDK

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491177/tms320f280025-c2000-motorcontrol_sdk-for-asynchronous-induction-motor

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

您好、专家:

我正在 C2000场景中使用 MotorControl_SDK 应用程序、并且想控制异步感应电机。 如何配置它?

在通用过程中、我看到在 user.h 文件中定义了一些归纳类型。 仅修改这些电机类型是否足够?

我是否需要在其他地方进行更改、例如使用不同的磁通观测器而不是 FAST 观测器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 ACIM 用法的详细信息/说明、您可以参考下面的 InstaSPIN 指南。

    https://www.ti.com/lit/spruhj1

    Unknown 说:
    在通用过程中,我看到一些归纳类型是在 user.h 文件中定义的。 仅修改这些电机类型是否足够? [报价]

    您可以使用这些电机类型/配置作为起点。

    此致!

    Kevin