This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:SPI 移位寄存器是否为空?? 我的代码想知道...

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478707/tms320f280025c-spi-shift-register-empty-or-not-my-code-wants-to-know

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

使用 SPI 的情况。 h 和 spi.c 文件中。 总线上有多个 SPI 设备、因此必须一次启用一个。 我将相应芯片的 GPIO 位置为低电平、然后在 FOFO 模式下发送3字节的数据。 在最后一个字节之后、我调用"SPIBUSY"例程、该例程说如果 FOF 中有任何数据或 SPI 移位寄存器中有任何数据、它将返回 true。 但是、在最后一个字节从 SPI 缓冲器移动到 SPI 移位寄存器后、返回 false。 当然、这会导致芯片"取消选中"、并且永远不会收到其整个消息。

为了确保移位寄存器为空、我可以查看哪个位?

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我必须进一步了解该功能为什么以您提到的方式运行。 平均时间、您是否可以手动检查 FIFO (SPIFFTX.TXFFST)和移位寄存器(SPISTS.BUFFULL_FLAG)是否为空。 我还会检查是否设置了某种类型的超限条件。 如果是、您可以将 CS 线路重新置为有效并正常继续。

    此致、

    Aishwarya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否能够解决此问题? 如果是、我将继续并关闭该主题。

    此致、

    Aishwarya.