This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:关于 GPIO 19 (引脚42)

Guru**** 2939040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492974/tms320f2800137-regarding-gpio-19-pin-42

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我使用 TIDM 02010E32板、并使用 MCU TMS320F2800137 64引脚。  

MCU 的42号引脚是  

GPIO19/SPIA_STE/SCIB_RX/CANA_TX/EPWM6_B/I2CA_SDA/X1/EXTR     

我正在使用中  EPWM6_B  这里、但我唯一的问题是此引脚不会像其他引脚那样生成 PWM 信号、即使我也在引脚63上获得了 EPWM6_A。

在执行代码时、是否遗漏了任何设置或更改?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    您是否能够通过读取 TZFLG 寄存器来确保 PWMB 不会跳闸?

    如果未设置 TZFLG 寄存器、则 PWM 引脚不会跳闸。  

    您是否能够确保 AQCTLB 寄存器已正确配置?  

    如果它们是、则会生成 PWM 输出。

    我假设 TBCTR 会发生变化、因为您看到的是 EPWM6_A

    最后一步是确保 PWM6_B 的 GPIO 配置已正确配置。 我强烈建议将 PWM6_B 的配置与一个现有的 driverlib 示例相比较、以确定哪些地方可能不正确。  

    此致!

    Ryan Ma