This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:错误:输出文件过大

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489092/c2000-cgt-error-out-file-too-large

器件型号:C2000-CGT
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C28346

工具与软件:

您好!

我们尝试从 CCS 切换到新的 CCS Theia。 但是、当我们尝试进行调试时、会收到一个错误、指出输出文件太大。 第二个小得多的项目即可。

我们将  C2000代码生成工具 v22.6.0.1.LTS 编译器与 XDS200 JTAG 仿真器一起用于 TMS320C28346。

您能帮助解决这个问题吗?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否提供有关您的项目的更多详细信息、例如您正在使用哪些外设、RAM 和/或闪存等?  

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一部分源代码会用到外部 RAM。  

    在我添加附件.gel 文件时、我们对其进行了一些修改。 您是否也需要其他信息?

    使用旧 CCS、我们能够进入调试。

    e2e.ti.com/.../c28346.gel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    让我与专家联系、帮助您进一步开展工作。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    这是一个已知问题、此处是 JIRA 票证 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12247的链接

    此致、
    Patrick