This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v20

Guru**** 2791785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490729/ccs-v20

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

我有一个与使用 CCS v20进行"格式化"相关的问题。

我将 CCS 版本从 v9 (Eclipse 框架)升级到 CCS v20 (Theia IDE 框架)。

我使用 CLA、因此有一个.cla 文件。 CCS v20不会突出显示我.cla 文件中的代码、而是在其他.c 文件中加上了颜色。  我设法 正确构建.cla 文件、所以这只是关于格式化、但当代码中没有任何颜色时进行开发会很烦人。

是否有要更正此问题的想法(要更改的选项或其他设置)?

谢谢!

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    这是一个已知问题、已在最新的 CCS 版本20.1.0中修复。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12149

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki, 这解决了我的问题.cla 文件:)

    我注意到还有两个与 CCS v20.0.2 "编辑"相关的问题。

    1/当我使用自动完成功能时、它会自动包括声明寄存器的.h 文件。

    但我有一个全局头文件"all_include.h"、其中已包含我需要的所有.h 文件。 所以在我构建项目时会出现多重包含导致的错误。 编译器提到的错误完全没有与原始问题的链接。 因此很难调试。 我浪费了一些时间。。。

    我不知道你是否知道这一点? 但最好将其删除。

    2/我注意到的另一件事是将文件拖放到 CSS 中以将其打开。 有时、它会复制已在 CCS 中打开的文件(光标所在的区域)中的文件路径。

    现在、我已将 CCS 更新为 v20.1.0、我将看到上述问题是否已解决。

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    CCS v20.1.1预计将在月底发布、有许多与时钟改进相关的修复程序。 其中一个修复方法应该可以解决 include 标头文件问题。 您是否可以在此版本可用时试用该版本?

    感谢您让我们了解问题2、我将提交 JIRA 来跟踪此问题。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    好的、我会在发布时尝试一下。 只是进行更新还是我必须完全安装新版本(当我将我的版本更新到 v20.1.0并且它相当长时、我必须重新进行整个安装)?  

    我注意到的与版本相关的其他一点:当我用 CCS v20.x.x 拆解我的 C 代码时、汇编器指令不像以前那样链接到 C 代码。

    当我使用 CCS v9.x.x 时、那里提供了用于查看反汇编文件、C 代码行和等效汇编指令的选项。 现在我们只 查看汇编说明。 这非常有用。 我没能用 v20.x.x 实现这个

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    当更新可用时、您应该能够进行更新、请注意更新存在问题、更新之间不会保留首选项。 我们正在开发一种解决方案、以在更新过程中保留首选项。

    对于"Disassembly"视图、在该视图中右键点击并选择"Show source"。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的支持、

    此致、

    Adrien