This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:关于通过 CLB 实施 EnDat2.2的问题

Guru**** 2864090 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473694/tms320f28p650dk-regarding-the-issue-of-implementing-endat2-2-via-clb

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具与软件:

尊敬的工程师:

我打算使用 controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_POSMGR 中的 Endat 例程、通过 CLB 实现 Endat 通信。

但是、我发现例程中的某些关键函数未打开。 例如、包含 CLB 初始化和配置函数以及发送和接收函数的 PM_endat22_setupPeriph (void)封装在 PM_endat22_lib.lib 中。 在硬件设计期间、可能无法按照例程使用 SPIB 和相应的 CLB 逻辑块、并且还需要根据需要调整和修改发送和接收功能的实现。

可以打开 PM_endat22_lib.lib 吗?

软件例程中有 no.sysyconfig。 是否有类似于下图(Tformat 文档中的设计框图)的东西可以促进更清晰、更直观的移植?


此致、

林浩南