This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CAN 总线 DMA 访问

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492442/tms320f28075-can-bus-dma-access

器件型号:TMS320F28075

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有关于 TMS320F28075和 TMS320F28P650S 器件的以下问题:

1.看看 TMS320F28075、SPI 总线具有 DMA 访问功能、但 CAN 总线没有、这是正确的吗?

2.在 TMS320F28650S 器件系列上、CAN 总线是否具有 DMA 访问权限?

此致!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    您是对的。 包括下面的两个 DMA 方框图供参考。

    TMS320F2807x 没有 DMA 总线连接到 CAN 外设。 数据移动必须由 CPU/CLA 处理(CAN 中断路由到 PIE 以启用此功能)。

    但是、TMS230F28P65x 具有此连接:

    此致、

    Zackary Fleenor