This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:/XRS 引脚为低电平

Guru**** 2993910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491840/tms320f28335-the-xrs-pin-low

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

您好!

我们的项目使用 TMS320F28335ZJZQ、现在/XRS 为输出低电平、但我们不会 在 MCU 中刻录程序、波形请参阅下面的。

/XRS 具有 方波输出、低电平信号约为4us、  方波的间隔周期为4ms;pleae 告知为什么 波为4ms;pleae 告知为什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能否连接到 CPU 并检查 Xrsn 是否由看门狗或其他原因造成。

    谢谢