This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ePWM 模块的相移功能将导致异常波。

Guru**** 2597855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492023/tms320f28p650dk-the-phase-shift-function-of-the-epwm-module-will-cause-abnormal-wave

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

你好、专家

我在 C2000芯片上使用 ePWM 模块的相移功能时遇到问题。 配置如下:使用向上计数模式、EPWM 和 EPWMB 的占空比为50%、并具有额外的120ns 死区时间。 当相移寄存器的值改变时、如果相移寄存器的值使得 TBPHS > CMPA、则会跳过比较事件、导致一个周期的满占空比、并且后续波形将恢复正常。 这个问题能解决吗? 说明图片如下: