Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
我将尝试使用规范中提到的同步采样方法对差分输入进行采样。 它似乎起作用、但值有点偏差。 我认为问题在于差分单端的端接方式。 我们的电路上有2个选项。 一个示例具有从正输入到负输入的并联 RC 电路、这就是我一直测试的电路。 另一个作为并联 TC 电路、用于为正负输入端接地。 在两个单通道上的并联 RC 电路之前、还有一个49欧姆串联电阻器。 我只是想就您推荐使用的器件获得一些反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将尝试使用规范中提到的同步采样方法对差分输入进行采样。 它似乎起作用、但值有点偏差。 我认为问题在于差分单端的端接方式。 我们的电路上有2个选项。 一个示例具有从正输入到负输入的并联 RC 电路、这就是我一直测试的电路。 另一个作为并联 TC 电路、用于为正负输入端接地。 在两个单通道上的并联 RC 电路之前、还有一个49欧姆串联电阻器。 我只是想就您推荐使用的器件获得一些反馈。
否、我没有使用示例、但我确实参考了这些示例来确认我正在做的事情。 我认为无法将 ADC 更改为156控制器上的差分、因为它们只有单端输入。 我有2个具有差分电压输出的传感器。 我的正输入将1连接到 A0、负输入将连接到 A1。 ADCA 对 A0进行采样、ADCC 对 A1进行采样。 另一个传感器的正输入进入 A2、负输入进入 A3/C5、其采样方式与其他传感器相同、但时间不同。 我将使用 epwm1设置 SOC 触发器
也不是他们应该是什么 ,我正在使用的 acqps 的31 ,但我已经尝试了更高和更低的价值,没有成功。 我认为可能是存储器串扰、因此添加了 ADCA 和 ADCC 对 A13的读取。 我想这就是 REFLO。 任何想法都将受到欢迎。 谢谢
我有一个建议给你。 您能否在引脚图上首先放置默认设置? 例如、对于引脚图上的 A2 、其显示为 A2/C9、GPIO224、但默认设置为 GPIO224。 如果您这样做了、引脚图显示 GPIO224、A2/C9、则意味着如果您需要模拟、则必须为其选择新设置。 这是在 A20/C20、GPIO12等其他信号上完成的。 默认为模拟、因此您必须使用新设置才能使用 GPIO12。 感谢您的帮助