This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:我想知道使用 ADC 突发模式进行过采样是否有任何优势。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488090/tms320f28377d-i-wonder-if-there-are-any-advantages-to-using-adc-burst-mode-for-oversampling

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!

通过将 F2837x 芯片片片上 ADC 的所有 SOC0至 SOC15配置寄存器配置为具有相同通道和触发源的方式与使用突发模式进行过采样相比、实施过采样是否存在差异?

从基本角度讲、这似乎没有区别、因为这两种方法会在同一通道上依次执行16次转换。
但是、我想知道使用突发模式进行过采样是否有我可能不会考虑的任何优势。

哪些实际示例说明 F2837x 芯片的 ADC 突发模式大有裨益?

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    突发模式直接在硬件上运行、因此不存在软件触发器带来的 CPU 开销、这也意味着对于能够在多采样情况下提高速度的软件触发器没有等待时间。

    此致、
    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    如果我通过将 SOC0设置为 SOC15以 EPWM2 SOCA 同样的方式触发并转换相同的 ADCINA0通道来实现过采样、如下例所示、并且如果我在相同的设置下使用突发模式(BURSTSIZE = 15)通过单个 CPU1计时器2触发器按顺序处理 SOC0至 SOC15、我认为这两种情况没有区别。 我想确认我的理解是否正确。

    (如果过采样利用所有16个通道而不是将某些通道从轮询组中排除为高优先级、并以突发模式运行其余通道、则将所有单独的 SOCx 寄存器设置为同一个触发源和通道与使用突发模式之间似乎没有区别。 我想问这个问题。)

    AdcaRegs.BURSTCTL.BURSTEN = 1;// Enable ADC burst mode (启用 ADC 突发模式)
    AdcaRegs.BURSTCTL.BURSTTRIG = 3;// CPU1 Timer 2 triggers the burst of conversion (CPU1定时器2触发转换突发)
    AdcaRegs.BURSTCTL.BURSTSIZE = 15;//转换突发为15 + 1 = 16个转换长

    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0;// ADC-A、SOC 0:ADCINA0
    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 39;//采样保持时间:5ns x (ACQPS + 1)
    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 7;// Trigger Source:EPWM2 SOCA/C

    AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 0;// ADC-A、SOC 1:ADCINA0
    AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 39;//采样保持时间:5ns x (ACQPS + 1)
    AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 7;// Trigger Source:EPWM2 SOCA/C

    AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 0;// ADC-A、SOC 2:ADCINA0
    AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 39;//采样保持时间:5ns x (ACQPS + 1)
    AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL = 7;// Trigger Source:EPWM2 SOCA/C

    ...

    AdcaRegs.ADCSOC15CTL.bit.CHSEL = 0;// ADC-A、SOC 15:ADCINA0
    AdcaRegs.ADCSOC15CTL.bit.ACQPS = 39;//采样保持时间:5ns x (ACQPS + 1)
    AdcaRegs.ADCSOC15CTL.bit.TRIGSEL = 7;// Trigger Source:EPWM2 SOCA/C


    谢谢。此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Sang、我们期待同样的结果。

    此致、

    Masoud