This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:我希望将我的代码从 TMS320F28023迁移到 TMS320F2800137

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023, TMS320F2800137, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490261/tms320f2800137-i-want-to-migrate-my-code-from-tms320f28023-to-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:TMS320F28023、、 SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

我想简单地从 TMS320F28023迁移到 TMS320F2800137。 要点是什么?我该如何做?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    我主要建议是将所有位字段代码迁移到 Driverlib + SysConfig。 参考的视频准确展示了如何使用 SysConfig 进行迁移。

    就应用代码而言、  可以使用 C2000 IDE 辅助工具来帮助迁移代码。 我们为   F2803x 到 F280015x 提供位域 迁移支持、并为所有其他器件迁移提供其他软件开发工具。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    确保您使用的是最新的 CCS (v20+)和 C2000WARE (5.04+)。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我有一些不同的情形。 这里、我的 F28023是48引脚 IC、我希望它使用64引脚 IC 迁移到 F2800137。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seema,

    请参阅此常见问题解答、其中列出了除我之前分享的资源之外的所有可用资源: (+)[常见问题解答]在哪里可以找到 C2000器件迁移资源?

    由于每个应用各不相同、我们建议您开始使用这些工具、并告知我们您在迁移代码时是否会遇到问题。 我已经做了一个注释、以便进一步了解位域迁移。  

    此致、

    Aishwarya.