This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:LAUNCHXL-F28P65X EtherCAT PHY 配置

Guru**** 2594370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493639/tms320f28p650sk-launchxl-f28p65x-ethercat-phy-configuration

器件型号:TMS320F28P650SK
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65X、TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的:

我有一个关于 适用于 TMS320F28P650DK MCU 的 LAUNCHXL-F28P65X 评估板的问题。

我指的原理图来自 sprr477a_EVB_F28P650封装。

在 PHY 的原理图部分、我看到 DP83826ERHB 上拉了引脚 Strap 配置8、而在元件数据表中、该选项为 RMII MAC 模式选择。

这种配置看起来很奇怪、因为互连显然是 MII 模式 、并且在处理器用户手册中、据报告 ECAT 仅支持 MII 模式。

是否有可能澄清此事?

此致

Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步阅读手册我发现、当禁用奇半字节检测时、PHY 会自动设置为 MII 模式