This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:参考设计文件和元件放置

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493493/tidm-02002-reference-design-file-and-component-placements

器件型号:TIDM-02002

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我正在从事一个项目、我要实施 TI 设计文件。 在 TI 设计文件中、CLLLC 转换器在闭环平台下运行。 因此、存在各种检测电路。 但是、在我的项目中、我不需要执行闭环操作、因为我阅读了与 CLLLC 转换器相关的文章、其中提到转换器在开环中也表现良好。 因此、

(1)如果我不在板上安装检测器件、是否会有任何问题? 请参阅随附的原理图中的检测电路图片。

(2)此外、如果我不考虑 TI 网站上提供的控制软件、是否有任何问题?

我将在开环条件下使用 CCS 代码平台控制转换器。 我将在 CCS 平台上实施自己的代码、并将其部署在与系统设计兼容的 TI 控制器中。

(3)那么、如果我使用 CCS 代码平台(我自己的代码)而不是考虑 TI 控制软件来控制转换器、是否会有任何问题?

此致、

TICSC