This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TMS320F28388D:MPOST 影响》

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65313-Q1, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491782/tms320f28388d-mpost-impact

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:TPS65313-Q1

工具与软件:

您好支持、

MPOST 的影响是什么?

我们已在 OTP 中激活 MPOST、它配置为以110MHz 运行、我们观察到一种与错误引脚状态相关的奇怪行为。 我可以解释我们的 HW 的设置:

我们有 TMS320F28388D 芯片和外部看门狗芯片 TPS65313-Q1、外部看门狗可以通过 XRSn 引脚将 CPU 复位。

我们有一个测试、该测试仅在上电复位时运行、用于检查外部看门狗是否确实可以将 CPU 复位 、它是通过强制  ERRORSTSFRC 寄存器中的 ERROR 位设置为1来完成的。

我们观察到的情况:如果 CPU 在 OTP 中激活了 MPOST、则每次复位测试都会失败。 如果 CPU 没有在 OTP 中激活 MPOST、则每次复位测试都通过。

您能说明一下为什么会这样吗?

谢谢。

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我们发现了该问题、可以关闭该主题