This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何在锁定时解锁 RAM 并通过 SCI 验证

Guru**** 2390965 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492144/tms320f280025-how-to-unlock-ram-when-locked-and-verify-through-sci

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用自行开发的更新工具通过 SCI 界面从 C2000Ware 下载"flash_kernel"、该界面用于对闪存和 OTP 进行编程。 且编程过程成功完成。
但是、我们遇到的问题是、当 RAM 处于锁定状态时、它会导致 FLASH_kernel 下载失败。
因此、我们想知道当 RAM 被锁定时是否仍然可以对闪存执行验证检查。
前提是我们有 CSM 密码。

器件:TMS320F280025.

ZxOTP-EXEONLYRAM (0x78020):0x0000_F000
B0_ZxOTP_EXEONLYSECT (0x78022):0x0000_FFFF
ZxOTP_GRABRAM (0x78024):0x0000_0055
B0_ZxOTP_GRABSECT (0x78026):0x5555_5555

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    下载闪存内核并对闪存进行编程后、您是否使用片上闪存工具(Tools -> On-Chip Flash tool)尝试了 Code Composer Studio (CCS)中的"Verify"(验证)程序选项?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:
    我们已经找到了另一种解决方法。 感谢您的答复。