This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:支持485和232之间的通信

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486862/tms320f28p650dk-supports-communication-between-485-and-232

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好、

客户之前使用的是 F28377DPTP、现在使用 F28P650DK6PTP 进行评估。

现在有一个问题需要确认:

客户在 F28377中使用4条 SCI 通道、其中一条用于烧写和连接后台、一条是485通信、两条连接至伺服编码器通信。

F28P65外设只有2个 SCI 通道、如果其他两个通道是用 LIN 实现的、它是否支持高速通信?

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    LIN 可以支持 SCI、但不支持 SCI 那样高的通信速度

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    SCI 模式下 LIN 的最大波特率为 VCLK/32 (F28P65x 为6.25 MHz)。 这种速度是否足够?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    非常感谢您的答复!LIN 作为 SCI 可以满足需求的速率。

    现在 TZ 还有另外一个问题、客户需要4个 TZ 信号、P65只有3个、与 F28377略有不同。 这可以配置吗? 哪一只脚更适合?

    这是客户当前配置的 Tz 引脚、请帮助确认此配置是否正常?

    P65您是否有可参考的用于 TZ 配置的例程代码?

    期待您的回复! 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rhea、您好!

    Delaney 目前不在办公室、她将在下周返岗时尽快与您联系。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Allison、

    感谢您的亲切答复!

    我还有几个问题、我想让它们不同步。

    JTAG 是否需要复位?
    2.单个 GPIO 驱动能力是什么? 您可以直接驱动光耦合器吗?
    F28P650DK6PTP 是否需要外部 ADC 基准电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Allison、

    是否有更新反馈?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将邀请其他一些专家来帮助您回答进一步的问题。 如果您有任何有关 SCI 或 LIN 的其他问题、请告诉我、我也可以为您提供帮助。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是否需要复位 JTAG?[/QUOT]

    "你在担心什么?" 我看不出需要复位 JTAG 的任何原因。  

    此致、

    Ben Collier