This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:C2000 Ware 双 SCI

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492548/c2000ware-c2000-ware-dual-sci

器件型号:C2000WARE

工具与软件:

我正在尝试在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\dual\sci 中运行示例 sci_ex1_echoback。 我发现、当我开箱编译项目时、即在 RAM 之外运行时、到 PuTTY 中的输出将按预期工作。 但是、当我将 CPU1和 CPU2都设置为闪存而不是 RAM 时、在 PuTTY 中没有输出。 我使用的是 CCS 12.7.0。 有人能帮我弄清楚为什么可以在 RAM 中运行、但不能在闪存中运行吗?

一个红色标志是_standalone 标志未在任何位置定义、但在编译器设置中定义该标志未解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的最后尝试了一下,它似乎对我工作正常。 我 的机器上安装了 C2000Ware_5_02_00_00、但我认为与 C2000Ware_5_04_00_00没有区别 

    我在 F28379D LaunchPad (rev2.0)上运行此文件、因此我添加了预定义符号 _LAUNCHXL_F28379D、以确保我的 GPIO 设置与电路板匹配。 我启动了连接到 CPU1和 CPU2的目标配置、将编译后的.out 文件加载到 CPU1并运行它、然后将编译后的.out 文件加载到 CPU2并运行它。 为了进行额外验证、我关闭/打开 Lauchpad 电源并重复这些步骤、这次只加载符号、而不是.out、因为代码已在闪存中。 仍然工作正常。