This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CCSv20上 MCSDK 的架构示例。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491991/tms320f28379d-exemplor-for-mcsdk-on-ccsv20

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好、先生们!
我开始使用用于位置控制的旋转变压器开发用于伺服电机的伺服驱动器。
我找不到任何使用 iddk 的 C2000示例。
此版本的 CCSv20太不同、无法观看示例视频。 还有其他选择吗?
需要什么软件?
我在巴西、所以对 TI 的了解很小。
我们是从 STM32开发开始的、但我看到 TI C2000有更多资源来促进开发。
想法是 A
带 AC380V (输出为15A)的伺服驱动、使用带 CanOpen 的 Yaskawa 旋转变压器进行位置控制。 我希望更加清晰地理解这些示例。
谢谢!
João μ A