This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:晶体振荡器确认

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492670/tms320f28p659dk-q1-crystal-oscillator-confirmation

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

大家好

在我们的设计中、我们将使用 TMS320F28P659DK-Q1控制器、并打算使用 CAN 引导模式。 不过、我们的设计采用晶体振荡器(XO)作为外部参考时钟输入。 数据表指定在使用 CAN 引导模式时应在应用中安装晶体(XTAL)。

您能否确认使用 XTAL 是否是 CAN 引导模式运行所必需的、或者是否可以使用 XO 作为替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiba:

    是的、XTAL 对于 CAN 引导模式运行是必需的。

    此致、

    Joseph