This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:在"Motor Control SDK"和"Servo Drive with CAN"之间有不同的硬件配置?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492495/launchxl-f280025c-different-hardware-configurations-between-motor-control-sdk-and-servo-drive-with-can

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

   我将介绍 LAUNCHXL-F280025C 上的 Motor Control SDK 和 Servo Drive 中的示例项目、数据表似乎需要不同的设置。 例如、

电机控制 SDK 数据表的第3.2.1节 说明了如何提升 S2开关、第3.2.9节说明了如何焊接 Booster Pack 上的电容器。

同时、在 Lab_User_Guide "c:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_03_00_00\solutions\servo_drive_with_can\doc"目录中的"S2配置文件"中、4.0节"硬件设置"中未提及 Servo_Drive_开关或 Booster Pack 上的任何电容器。

   "4.12.10_CAN_CAN_WEBENC.pdf" Servo_Drive_比较简单、但是否已过时 Lab_User_Guide? 我是否应该忽略它并仅遵循 SDK 的数据表? 谢谢!

-Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    Meanwhile、Servo_Drive_位于"c Lab_User_Guide:\ti\c2000\C2000 Workb2000_sdk_5_03_00_00\solutions\servo_drive_with_can\doc" Ware_Motor 目录中的"387_can_sdk.pdf"文件中、没有提及 S2 Booster Pack 上的开关或任何电容器。[/quote

    之所以在 Servo_Drive_中不需要用到相位电压感测信号的电容、是因为它的传感电机控制根本不使用相位电压感测。 相电压感测实际上只需要针对无传感器快速观测器。

    对于 S2开关、我会采用1:1模式、以防这些 BoosterPack IO 在 LaunchPad 站点1上使用。

    此致!

    Kevin