Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我想了解 F2837x 的 ADC 电路中突发模式的优势。
在突发模式下、可以通过单个触发来处理多个 SOC。 但是、如果将所有单独的 SOC 设置为相同的触发源、它们将在单个触发器内按优先级顺序进行处理、这看起来与突发模式类似。
在 C2000Ware F2837x "adc_ex13_BURST_MODE_OVERSAMPLINE"示例中、一些 SOC 被分配更高的优先级(通过将其从 ADC 的循环优先级轮中排除)、而其余 SOC 使用 突发模式进行处理(适用于单通道过采样)、这可能是突发模式的一个有意义的示例。
但是、如果将所有16个 SOCx 配置寄存器设置为相同的通道和触发源以进行过采样、则使用和不使用突发模式之间没有区别。 我想确认我的理解是否正确。
我很好奇、与使用相同输入通道和触发源设置多个 SOC 以进行过采样相比、在此过程中使用突发模式是否有任何具体优势。
谢谢。此致、
Sang-il