This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:I'm 想了解100引脚 F28375D 芯片的 ADC 规格表未指定任何异步操作的原因。

Guru**** 2477195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489370/tms320f28375d-i-m-curious-about-the-reason-why-the-adc-specification-table-of-the-100-pin-f28375d-chip-do-not-specify-anything-regarding-asynchronous-operation

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

您好!

100引脚封装 TMS320F28375D 芯片具有内置 ADC-A 和 ADC-B 模块。
由于有两个 ADC 模块、因此可通过为每个 ADC 模块设置不同的时钟频率、分辨率或采样保持时间来实现异步操作。

然而、数据表中的 ADC 技术规格表将特性标记为针对100引脚封装的"不受支持"。
我很好奇这是否仅仅是因为它还没有经过测试、或者背后是否有其他原因。

F2837x_ADC_Characteristics

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sang、

    这不是因为测试、我们不支持 100引脚封装的异步 ADC。

    此致!

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud Farhadi:

    感谢您的答复。

    此致、
    Sang-il